浏览常见问题解答

NetworkAIR FM系列精密空调在送风系统的设计中,率先把变频驱动(VFD)、外转子马达驱动、长寿命轴承等先进设计理念和技术结合在一起,使整个机组在送风系统无论在使用寿命、可靠性、易操作性等都达到同类产品中所不具备的特点,代表了精密空调在送风系统中发展的方向。本文详细分析了室内送风的功能、原理。也为分析NetworkAIR的节能和可靠性提供了参考依据。

发布日期: 07 十二月 2012

NetworkAIR FM40 变频调速风机操作方法及功能分析(上)

 NetworkAIR FM系列精密空调在送风系统中的设计中,率先把变频驱动(VFD),外转子马达驱动,长寿命轴承等先进设计理念和技术结合在一起,使整个机组在送风系统无 论在使用寿命、可靠性、易操作性等都达到同类产品中所不具备的特点,代表了精密空调在送风系统中发展的方向。

下面将分两部分,分别介绍送风系统的操作和功能特点。

    送风系统的操作方法
    1、调节风机马达频率
    变频驱动技术的应用,可以使用户在不使用任何工具的情况下,简单、方便的调节机组的送风量/机外余压。FM40最大机外余压为125pa,用户可以根据机房的大小,噪音等要求对送风量/机外余压进行调节。具体操作方法为:
    路径:Main > Setup > Module > [Main or Expansion] Module >Module Control > Adjust Blower

Image
      
        通过 Adjust Blower 菜单,可以调节风机频率。该菜单还显示了盘管间压差。配合使用下列两个选项可以调节室内静压。
  Blower Spd 调节风机频率。
  Coil Diff. Pres. 在屏幕底部显示蒸发器盘管差压。通过调节风机频率,盘管差压将随之发生变化。
  下表提供了FM精密空调推荐盘管压差
                                 盘管压差值

型号

标准

最小

最大

发生报警

清除报警

FM40

0.23

0.19

0.28

0.08

0.15

 所有数值单位为”W.C.(英寸水柱)

2、重置变频驱动
路径:Main > Setup > Module > [Main or Expansion] Module >Module Control > Reset VFD。
Reset VFD 选项是变频驱动 (VFD) 的手动重置。该驱动将在 VFD # Fault Tolerance Exceeded(容错溢出)报警期间关闭。如果 VFD 在三十分钟之内检测到三个故障即发生此报警。发生该报警时,可以使用此功能手动重新启动驱动。
注意:在VFD 容错溢出报警表示VFD 出现故障。在重置 VFD 之前,请检查事件日志是否还有其它 VFD 报警。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。