浏览常见问题解答

R407c作为R22的替代产品目前在发达国家已经有较大范围的应用,本篇文章简略的介绍了新型环保制冷剂R407c的组成、特性、使用时的注意事项和物理性质。

发布日期: 10 十二月 2012

环保制冷剂R407c简介

R407c是由HFC-32、HFC-125和HFC-134a按质量百分比23%、25%、52%混 合而成的共沸制冷剂。目前国外主要用于大中型制冷系统HCFC-22的替代的三元混合工质,由ASHRAE(American Society of Heating Refrigerating and Air-conditioning Engineers 美国采暖, 制冷与空调工程师学会)定名为R407c,它不会破坏臭氧层,可在多种空调应用场合及大多数的制冷系统中替代R22使用。根据《蒙特利尔议定书》的相关条 款,从2004年起,欧洲地区将禁止生产R22制冷设备,美国为2010年。(《蒙特利尔议定书》几经修改,最后确定发展中国家为2030 年),R134a/R407c/R410a是其主要的替代品。而R407c作为向R410a的过渡性制冷剂代替物,是因为,一方面R407c的制冷剂效率 与R22接近,但对环境的破坏要比R22低;另一方面,用R22和R407c制冷剂的机器在工艺上比较相似,以R407c替代R22,并不要引起太大的工 艺变化,替代成本很低。

R407c是一种无毒气体,但是过多吸入可能对人体造成刺激。吸入高浓度时,可能会导致窒息,或者心脏变得敏感而引起心跳失调。

R407c蒸汽会刺激皮肤和眼睛。皮肤与眼睛接触液态的R407c时会冻结。若皮肤接触到R407c,应立即用大量温水 冲洗接触部位,直到清除所有的化学制剂为止。如果发生冻疮,则把接触部位放到温水内。眼睛接触R407c时,应立即用大量温水冲洗至少15分钟,时时将眼 睑抬起,以彻底冲洗,并且尽快寻求医生救助。

使用时必须注意,R407c应以液体状态注入系统内,以确保制冷剂成分及系统功能的正常。在充制冷剂时,要把装制冷剂的 罐体倒置,使其全部为液态时进入系统。如果含有R407c的系统发生严重泄漏,系统功能发生明显的变化,把剩下的制冷剂回收,重新注入新的制冷剂,以确保 系统中的制冷剂成分正常。

由于R407c与R22非常相近,可以作为改造制冷剂,用于一般使用R22的场合,包括整体空调和商用制冷。不过在改造时,需要修正一些系统:
1、 更换压缩机润滑油。R22使用的是矿物油或烷基苯润滑油,而R407c一般使用多羧基酯润滑油。
2、 更换干燥过滤器。R407c使用的润滑油与少量水反应,生成一种酸,能腐蚀系统的金属铜,因此,系统中应该使用除酸干燥过滤器。

 以下是R407c的物理性质 

Image

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。