浏览常见问题解答

本篇文章详细说明了APC精密制冷系统NetworkAIR安装前的场地准备应满足的条件。

发布日期: 11 十二月 2012

NetworkAIR 精密制冷系统安装前的场地准备

  数据中心的制冷系统对安装场地有一定的要求,场地准备是否符合要求直接影响到制冷系统的效率。

 一般来说,机房场地准备应注意以下条件:

1、 为了达到良好的隔热、隔湿效果,窗面应密封或至少使用双层玻璃。为了避免湿空气进入房间,最好采用聚乙烯薄膜型天花。地面和墙面最好使用橡胶或塑料涂料。

2、 机房内一般人员较少,可适量注入新鲜空气,一般为循环风量的5%,为了防止灰尘通过缝隙进入,房间应维持正压,并且进入的新鲜空气的加热、制冷、加湿、除湿等负荷应考虑进系统总负荷。

3、 在配备空气分配高架地板的机房内,高架地板高度应至少为 300mm。请特别注意高架地板下部管槽、导线管和其他地下障碍物的位置。这些物体可能妨碍空气循环并提高空气压差,从而降低系统效率,并导致室内热点产 生。为降低空气送风阻力,应避免送风通道的堵塞,要求对所有电缆和管道的放置做好规划,保证所有在抗静电地板下的电缆和管道应水平放置,尽可能与空气道平 行。

4、  机房装修时,对上下水管道的要求为:
1)加湿器供水管为 1/2 英寸,尽量延伸到机组旁边。
2)进水水压应在 30 和 150 PSI 之间,以保证加湿器运行正常。
3)若供水水质较差,应在加湿器前做过滤处理。
4)在进水管末端安装手动维修阀门。
5)安装阀门后要对水管进行冲洗,保证水管内没有异物存在。
6)不要使用热水、软化水、纯水或脱离子水。
7)排水管管径为2寸 ,排水管必须可耐100℃高温 。

5、  在场地准备时,也需要进一步考虑机组位置。机组 位置对于数据中心的环境控制十分重要。将系统尽可能地放置在最大的热负载附近。在高纵横比的房间中沿最长的墙安装机组,以确保均匀的空气分配。如果因为安 装不当而引起机组中不适当的空气量和空气分配,则会导致控制的低效或产生机械故障。机组间距过近或机组与热负载隔绝,将降低空气分配的效率。

6、对于一台设备,在配电柜处需要安装80A的空气开关和25或16平方的电源线。FM系列采用的是三相四线制。

7、在安装空调时,需要进行管路的焊接, 建议在安装过程中准备好灭火器等消防设施。

8、对于新建或新装修的机房,在施工时会产生较多的灰尘。为防止空调开机后灰尘阻塞过滤网,建议在空调安装结束后,空调开机前进行仔细、彻底的除尘工作。

9、注意预留NetworkAIR FM 40 的正面维护空间:914mm。

Image


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。