浏览常见问题解答

本文详细介绍了NetworkAIR FM40各室内机的尺寸和重量。

发布日期: 10 十二月 2012

NetworkAIR FM 40精密空调室内机尺寸及重量

APC精密制冷系统NetworkAIR FM40 按照冷却方式可分为2种:风冷型和水冷型。两种机组的室内机尺寸相同,但是重量不同,具体说明如下:
1、室内机组的尺寸
  1)使用货运包装时:Image

   2)拆除门、面板和主电源开关后

 Image

拆除门、面板和主电源开关后的机组尺寸为机组的最小尺寸,由此可知,机组在搬运时的最小入口为:

Image

   3)设备安装后:

   Image

需要注意的是,设备在安装时,需要预留914mm的维护空间。
2、机组重量
FM40风冷型的重量为535kg,水冷型的重量为553kg。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。