浏览常见问题解答

如果在只安装了 .Net 4.0的Windows XP计算机上安装PowerChute Personal Edition,安装程序会失败,并显示没有UPS与计算机的USB连接。

发布日期: 25 一月 2013

问题:如果在只安装了 .Net 4.0的Windows XP计算机上安装PowerChute Personal Edition,安装程序会失败,并显示没有UPS与计算机的USB连接。

解决方案:从如下链接安装.Net 3.5 SP1程序,并再次安装PCPE

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22

为了确认您的系统安装了何种版本的.Net 程序,请遵循如下步骤:

1.打开命令行,进入开始---运行---输入cmd

2.在命令行提示符下输入 reg query ""hklm\software\microsoft\net framework setup\ndp""注意双引号是必须的,因为在上述指令中有空格)

3. 然后您就可以在命令提示符下看到您当前系统所安装的.Net程序版本


如上图所示,该系统安装了.NET 1.1.X, 2.0.X, 3.0, 和3.5



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。