浏览常见问题解答

通过vMA v5.0在VMware ESXi 5.0上安装PowerChute Network Shutdown 3.0版本失败

发布日期: 30 十一月 2012


请阅读如下安装手册

http://www.apcmedia.com/salestools/PMAR-8EMDEM_R0_EN.pdf

并参考知识库文档 FA162736

1.将下载的或CD光盘中的PCNS 3.0安装程序拷贝到vMA 5.0的一个临时目录。

* 仅能从网站下载:

从APC.com下载的pcns300ESXi.tar.gz需要解压缩处理。

输入""gunzip pcns300ESXi.tar.gz""然后再输入""tar -xvf pcns300ESXi.tar""

你可以看到在临时目录下有一个名叫ESXi的新目录,包含如下文件:

Installation.pdf,Install_en.sh, pcns300.tar.gz,jre1.6.0_24_linux64.tar.gz, relnotes.htm,silentInstall.sample。

2.下载本文附件install_en.sh文件,替换该目录中的同名文件。

3.拷贝本文附件中的uninstall文件到包含install_en.sh文件的目录。

4.运行install_en.sh脚本并进行安装。

注释如果没有按照上述步骤进行正确的操作,PCNS3.0的安装和运行都将出现异常。



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。