浏览常见问题解答

通过vMA 4.0, 4.1 和 5.0,在VMware ESXi上安装PowerChute Network Shutdown 3.0版软件

发布日期: 02 十二月 2012

请参考附件PDF文档指令。

注释:通过VMware vMA 5.0安装PCNS 3.0,需要一个补丁。可以从知识库文档 FA162737 获取更多信息。



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。