浏览常见问题解答

如何为Netbotz设备生成一个新的SSL证书?

发布日期: 04 十月 2012

"

        SSL证书日期是基于主机的日期和时间设置而产生的。当这些值设置的不正确时,初始化的SSL证书也会受到影响。唯一解决的方法是改变他们并生成新的证书。具体方法:修改主机的日期和时间到正确的值,然后修改主机名称,一个新的证书将基于这些新参数而生成。新证书生成后,如有必要也可以再将主机名修改为原有的设置。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。