浏览常见问题解答

如何在StruxureWare Central(原InfraStruxure Central)中添加并监控第三方Modbus TCP设备?

发布日期: 25 一月 2013

首先, StruxureWare Central支持对第三方SNMP设备以及第三方Modbus TCP设备的监控。

针对第三方Modbus设备,StruxureWare Central只能监控到Modbus TCP设备,而不是Modbus 串口设备,因此如果有Modbus 串口设备需要被监控,我们建议使用Modbus 串口-Modbus TCP转换器(如施耐德TSXETG100网关等)将信号转换。

如果被管理的设备不是StruxureWare Central内置DDFModbus TCP设备(PowerLogic 750/ PowerLogic 710/ PowerLogic 6200/ PowerLogic ION 7650/ PowerLogic CM4000/Veris H663/H704 Branch Circuit Monitor)。那么我们需要为此设备创建DDF文件,具体步骤如下:

1. 由用户填写附件《Modbus DDF Request Form》文档中的空白项并发送至 chinatech.support@apcc.com邮箱;

2. 请将此第三方设备的Modbus TCP Register Map同时发送至 chinatech.support@apcc.com邮箱;

3. 最好将第三方设备Modbus TCP的输出数据信息也保存成文件,发送至chinatech.support@apcc.com邮箱;

 

APC 开发团队会根据用户所提供的信息,创建此第三方设备的专属DDF文件。

DDF文件交付用户后,可以通过""设备定义文件""选项下的""添加/更新定义""将DDF文件导入StruxureWare Central

更多问题,欢迎致电4008101315----9#-----2#-----7 咨询。



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。