浏览常见问题解答

在Vista系统下升级 PowerChute Personal Edition 到v3.0版或之前的版本,产生“程序可能没有被正确安装”信息

发布日期: 04 十月 2012

"

        当在Windows Vista系统下取消升级PowerChute Personal Edition到v3.0或之前的版本会有如下错误提示""程序可能没有被正确安装""。

        这是一个无害的信息并且您可以继续使用当前安装的PowerChute Personal Edition版本。

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。