浏览常见问题解答

VMware ESXi 服务器不能被PowerChute Network Shutdown触发关闭

发布日期: 25 一月 2013

        从ESXi 3.5 Update 4以前的版本,VMWare限制了远程控制行界面RCLI (remote command line interface)。管理员访问免费版本的ESXi (没有写入权限)。ESXi 3.5.u3 包含了一个Bug,对API特性进行解锁并允许RCLI访问。(之前APC描述的PCNS2.2.3可以支持3.5u2,请注意,这是不支持的)。

        为了让PCNS(PowerChute Network Shutdown)可以在ESXi 系统上正常的工作,您需要购买一个ESXi 系统上的软件许可。APC完全依赖于RCLI/VIFP来完成对ESXi操作系统的关闭。

        更多关于上述软件许可的信息,请参考VMWare ESXi 常见问题解答“What tools can I use to manage my free ESXi license?”

        http://www.vmware.com/products/esxi/uses.html


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。