浏览常见问题解答

PowerChute Business Edition 8.5及以后版本 Linux 安装包签署密钥(Signing Key)问题

发布日期: 04 十月 2012

"

PowerChute Business Edition RPM 安装包已经被GNU Privacy Guard (GPG--隐私卫士)签署了密钥。

推荐在您的系统上安装公共签署密钥(public package signing key),以防止在安装PowerChute Business Edition RPM代理端时产生的警告或者错误。

用于签署的密钥信息如下:

Key

PowerChute Business Edition v8.5.0 Public Security Key for Linux RPM

Key ID

American Power Conversion (PowerChute Business Edition) <support@apc.com>)

下载链接:

请从如下链接下载密钥,并按照下述指令在您的系统上安装公共签署密钥:ftp://ftp.apcc.com/apc/public/software/unix/linux/pcbe/850/RPM-GPG-KEY-PCBE

指令:

在基于RPM的系统中,下载公共密钥public key并使用rpm命令安装它。请使用root权限运行如下命令:

1. 导入公共密钥(public key)到RPM数据库

rpm --import RPM-GPG-KEY-PCBE

2. 可以通过如下命令校验密钥的安装

rpm -q gpg-pubkey --qf '%{name}-%{version}-%{release} --> %{summary}\n'

3. 手工校验一个RPM包,您可以运行如下命令:

rpm --checksig pbeagent-8.5.0*.rpm

注意:如果您正在使用Windows计算机,并且保存密钥内容为文本文件,那么必须删除掉Control-M (^M)字符。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。