浏览常见问题解答

当Windows系统没有网络环境或者网络没有被配置时,PowerChute Business Edition Server(服务器)安装过程中,会在创建服务器服务时挂起。

发布日期: 04 十月 2012

"

解决方法:

1.如果在安装过程中,没有配置您的网络或者启动网络服务,那么请先配置或启用它,使安装能继续进行。
注意:如果上述方法仍然没有解决问题,PCBE Server(服务器)需要被重新安装。在重新安装之前请完成如下步骤:

a. 在任务管理器中停止PCBE安装程序,以终止安装进程。

b.到注册表的中选择""我的电脑"",然后查找""PowerChute""关键字,并删除所有包含它的键值。

警告:不正确的编辑注册表信息可能会导致严重而广泛的系统问题,甚至要求重新安装Windows系统才能纠正他们。APC和微软公司都不能保证解决由于编辑注册表而产生的问题。

c. 在注册表中,选择""我的电脑"",然后查找所有包含""APCPBEServer""关键字的键值并删除它们。所有这些键值都应该被完整地删除而不只是注册表项。

d. 重新启动电脑。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。