浏览常见问题解答

当在Windows Storage Server 2008 或 Windows Small Business Server 2008上安装PowerChute Business Edition服务器程序时,配置向导不会自动弹出。

发布日期: 04 十月 2012

"

这两个系统默认情况下并不支持8.3文件名格式,但是PCBE向导需要将此功能启用才可以正常运行。

为了在 Windows Storage Server 2008 和 Windows Small Business Server 2008启用这个格式,请遵循如下步骤:

1.使用管理员权限,在命令提示符下输入如下命令:

    C:\>fsutil behavior set disable8dot3 0

2.重新启动服务器。

3.可以输入如下命令确认8.3文件名格式已经被启用:

    C:\>fsutil behavior query disable8dot3


接下来应该显示:disable8dot3 = 0 。( 如果数值显示为1,那么8.3文件名格式仍然未被启动,请重复上述步骤。)

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。