浏览常见问题解答

Windows NT/2000操作系统安全关闭后,为什么计算机不关电源?

发布日期: 04 十月 2012

"

        Windows NT/2000操作系统 安全关闭后,显示器屏幕显示: ""It is now safe to restart""(现在你可以安全关闭电源)。 如果你想改变这种设置,你需要修改注册表中的相关参数。

具体步骤如下:
1.  开始---运行,输入: ""regedit""
2.  打开注册表编辑器后,首先找到:
     Hkey local machine\software\microsoft\windows NT\Current version\winlogon
3.  在左边小窗口点击选中 ""winlogon"" ,然后用鼠标双击右边小窗口的""PowerDownAfterShutdown""
4.  如果这个值设置为 ""0"",那么操作系统关闭后,不关电源  (注意: 这种设置可以保证计算机在停电恢复后在计算机的ATX电源支持情况下自动重启)。
    如果这个值设置为 ""1"",那么操作系统关闭后,关电源  (如果多台计算机在不同时间关闭操作系统,这种设置会降低UPS负载)。
5.  退出注册表编辑器。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。