浏览常见问题解答

为何机架式ATS(AP77XX)会与英飞Central或英飞管理器之间的SNMP V1通信丢失?

发布日期: 04 十月 2012

"

受影响型号:

        AP7752, AP7753, AP7721, AP7723, AP7724, AP7730, AP7732 - (AP7750,AP7701,AP7722并不收到影响)

问题:
        目前我们已经发现了关于下一代机架式ATS产品的问题,它将导致ATS与英飞Central或英飞管理器的SNMP V1通信丢失。这个问题也同样会影响ATS与其他第三方SNMP网管系统的通信。在设备运行状态下这个问题会不定期的产生,但是如果设置SNMP的访问控制(只允许指定地址与ATS进行SNMP通信)可能会帮助延长ATS网络模块的正常运行时间到30-45天。

工作背景:
        为了恢复通信,需要对网络管理卡进行热启动。通过按ATS前面板的“Reset”按钮,或是通过网络管理卡界面(web, telnet/SSH, 或本地串口登陆)中的“Reboot Management Interface”选项,都可以让网络管理卡进行热启动。

解决方案:
        这个问题将在今后的固件升级中解决。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。