浏览常见问题解答

如何恢复AP9630/AP9631丢失的密码?

发布日期: 04 十月 2012

"

您可以使用通过串行端口连接到网络管理卡的本地计算机访问命令行
界面。
1. 选择本地计算机上的一个串行端口,并禁用使用该端口的所有服务。
2. 将随附的串行缆线(APC 部件号 940-0299)连接至计算机上的选定端口以及网络管理卡上的配置端口。
3. 运行终端程序(例如,HyperTerminal®),将选定端口配置为 9600 bps、8 个数据位、无奇偶校验、1 个停止位和无数据流控制。
4. 按 ENTER 键(如有必要可重复按)显示 User Name 提示。如果无法显示 User Name 提示,请验证以下项目:
– 串行端口是否被其他应用程序占用。
– 终端设置是否与第 3 步中指定的设置相同。
– 是否使用第 2 步中指定的正确线缆。
5. 按 Reset(重置)按钮。Status(状态)指示灯将在橙色和绿色之间交替闪烁。在指示灯闪烁时,立刻再次按 Reset 按钮,暂时将用户名和密码重置为默认值。
6. 按 ENTER 键(如有必要可重复按)重新显示 User Name 提示,然后使用默认的 apc 作为用户名和密码。(如果在重新显示 User Name提示后的 30 秒内仍未成功登录,则必须重复第 5 步重新登录。)
7. 在命令行界面中,使用以下命令更改 User Name 和 Password 设置,两者当前均为apc:
         user -an yourAdministratorName
         user -ap yourAdministratorPassword
    例如,要将管理员用户名更改为 Admin,则键入:
         user -an Admin
8. 键入 quit(放弃) 或 exit 注销,重新连接断开的串行线缆,然后重新启动禁用的服务。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。