浏览常见问题解答

如何恢复AP5808/AP5816的缺省密码?

发布日期: 04 十月 2012

"如何恢复丢失的密码:

1. 关闭KVM电源。

2. 打开KVM设备外盖,用跳线短接""Restore Default Password""接头。

3. 在跳线短接的情况下打开KVM设备电源,并等待前面板指示灯不再闪烁后将其关闭。

4. 取出跳线,恢复""Restore Default Password""接头为打开状态,并盖好设备外盖。

5. 再次开机后,之前的帐号密码将被清除,即可使用默认帐号密码(账号密码均为空)登陆OSD菜单。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。