浏览常见问题解答

AP9610(干结点附件卡)所支持的UPS型号

发布日期: 04 十月 2012

"

以下UPS产品线已经过APC官方测试并支持AP9610干结点继电器卡:
        * Smart-UPS型号包含如下前缀的:
              SU
              SUA 
              SURT (除SURTD以外)
              SURTA
              SUVT/Galaxy 3500 (必须使用AP9610的配置#2模式 --- 与Symmetra相同)
              SUM 

        * Matrix-UPS系列型号

        * 所有单项Symmetra UPS,包括如下类型:
              Symmetra
              Symmetra RM
              Symmetra LX 

        * 所有三项Symmetra PX UPS,包括如下类型:
              20kW Symmetra PX All-In-One
              40kW Symmetra PX
              80kW Symmetra PX
              48kW Symmetra PX All-In-One
              160kW Symmetra PX 

        * 所有Silcon DP300E系列型号

所有其他具有智能插槽的UPS都有可能支持AP9610,然而这些型号并没有经过APC的官方测试。
注:Matrix系列UPS必须要求固件版本为Z。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。