浏览常见问题解答

PowerChute Personal Edition 2.0.1/ 2.1.2 在中国发布

发布日期: 04 十月 2012

"
  1. PowerChute Personal Edition 2.0.1/2.1.2 是中文版软件,是为了适应中国市场UPS而设计的一个升级版本。
  2. 支持的操作系统: PowerChute Personal Edition v2.1.2 支持中文Windows Vista 和 Windows 7。PowerChute Personal Edition v2.0.1 支持中文Windows XP。  注意:如果在其他非中文操作系统安装这2个版本,会安装相同版本英文软件。
  3. 更正了以前版本的一个bug,使用BE750G, BR 1300/1500 LCD Back-UPS,应用PowerChute Personal Edition v2.0/v2.2版本会通讯失败。客户不再需要下载PowerChute Personal Edition v2.0/v2.1.1的补丁来解决该问题。

 

           

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。