浏览常见问题解答

为什么PowerChute Business Edition 代理界面显示"运行时间校准目前不可用“ ?

发布日期: 04 十月 2012

"

在 PowerChute Business Edition v8.5以上版本中,只有当电池容量为100%而且负载超过10%,运行时间校准才可用。如果代理界面显示“运行时间校准不可用”,请检查电池容量和负载,确保2个条件均满足才可运行时间校准。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。