浏览常见问题解答

UPS网络管理卡干结点电气特性

发布日期: 04 十月 2012

"

输出干结点(Output):标准开关电容30 VDC 时为1 A。

输入干节点(Input):可用的额定检测电压为 5 VDC( 在电流小于1 mA的情况下),并取决于系统接地情况。

12V电源(Power):一个12 V、25 mA 的电源输出。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。