浏览常见问题解答

网络管理卡界面中的电池更换时间为何不能被设置为当前时间?

发布日期: 04 十月 2012

"

        此问题是由于网络管理卡会确认它当前的系统时钟,而电池更换时间不能被设置为相对它当前系统时钟来说“将来”的时间。

        如果当前网卡的系统时钟是01/01/2000 ,那么电池更换时间只能被设置为1994 - 2000年之间。

        更改网卡的系统时钟到当前实际时间,那么电池更换时间就可以修改为正确值了。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。