浏览常见问题解答

如何设置Netbotz v3产品发送手机短信通知

发布日期: 30 十一月 2012

Netbotz发送手机短信需要连接USB modem,目前兼容的modem型号,请参考

Modem插入SIM卡,并连接到Netbotz 主机后,在Advanced view界面,Configuration 选项卡下,按照以下步骤来配置短信通知功能。

1、双击serial devices图标,选择modem及连接的USB端口号。

2、双击SMS图标,在status 选项卡检查是否有信号。

3、输入短信服务中心号码,例如北京移动为:+8613800100500

4、如果要发送中文字符,请选择US2字符

5、新建一个Wireless Alert Action。双击Alert Action图标,点击add按钮,选择“send wireless SMS message"",输入要接收短信的手机号码及手机短信的宏。

6、创建profile,双击Alert Profile, 点击add 按钮,新建一个profile,并将上一步创建的Alert Action加入,定义要发送短信的次数等参数。

7、定义阈值,比如当湿度超标时候发送短信,点击Sensor pods, Sensors 按钮,选择湿度humidity,选择相应的阈值,并将上步定义好的profile绑定到该阈值。

这样整个短信通知就设置完成了。如果您希望在阈值定义的界面中,写入您定制的description,例如:

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。