浏览常见问题解答

为何在将第二代网络管理卡固件降级后,原有的TCP/IP设置会消失?

发布日期: 04 十月 2012

"

        第二代网络管理卡包括AP9630, AP9631和AP9635。

        AOS v5.1.1之前的版本,网路管理卡只支持IPV4协议,且只有一个TCP/IP堆栈。AOS v5.1.1或者之后更高的版本,网络管理卡同时支持了IPV4和IPV6协议。因为对IPV6协议的支持,网路管理卡具有了双TCP/IP堆栈,这两个堆栈彼此独立。

        因为这个新的变化,AOS v5.1.1前后的固件就会有所差别。如果把固件从AOS v5.1.1或者更高版本降级到AOS v5.0.X版本,将会彻底清空网络管理卡的TCP/IP设置。用户必须通过本地串口使用超级终端,连接到网路管理卡来修正这些升级过后的设置。

        APC不推荐用户将网络管理卡降级,除非由于特定理由并且在APC技术支持的指导下进行。尽管如此,用户仍应该意识到此问题。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。