浏览常见问题解答

PowerChute Business Edition 在添加/删除程序界面里显示老的APC图标

发布日期: 25 一月 2013

问题:

如果您的Windows 2008(包括所有2008操作系统)系统中安装有PowerChute Business Edition 8.5.2以前的老版本,卸载后安装PowerChute Business Edition 8.5.2版本,或从之前的老版本升级到PowerChute Business Edition 8.5.2,在控制面板的添加/删除程序界面中,如果选择显示大图标,则可能显示老的APC图标。

背景:

这是由于windows没有正确更新图标缓存,从而可能会出现此问题。

解决方法:

请参考以下联接来解决此问题:

http://support.microsoft.com/kb/132668


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。