浏览常见问题解答

如果用户名大于10个字符将导致PowerChute Network Shutdown不能和网络管理卡通信的问题

发布日期: 04 十月 2012

"

        在最新的第二代网络管理卡固件AOS 5.1.1,和APC应用程序SUMX/SY/SY3P 5.1.0中,网络管理卡的用户名可以被设置为最大64个字节长度(64字节最大支持64个ASSCII字符,对于多字节语言的操作系统来说数量会更少)。

        截至到2.2.4版本,PCNS仍然限制只能使用10个或更少的字符作为用户名来与网络管理卡进行通信。

        PCNS安装程序并不限制用户输入的用户名字符数,并且也不会提示任何关于最大长度告警信息。

        如果用户配置的第二代网络管理卡用户名大于10位字符,并且PCNS端也是一样,当尝试将信息注册到网络管理卡时他们将收到错误信息“Security information did not match information at <IP Address>”。

        这个限制将在今后的PCNS版本中做修改。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。