浏览常见问题解答

在 Windows 上安装PowerChute Business Edition时,没有连接 USB 电缆

发布日期: 04 十月 2012

"

Windows系统下使用 SMX和 SMT 设备,如果您安装 PowerChute 代理时,没有将 USB 通讯电缆与 UPS 相连,那么,您之后无法建立通讯。 您需要在电脑和 UPS之间 正确连接 USB 通讯电缆,并重新安装代理。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。