浏览常见问题解答

在最新版本Linux系统中,对于InfrastruXure Central 6.0 客户端对话框按键不能使用鼠标的问题

发布日期: 04 十月 2012

"

  目前我们发现针对于最近的Linux更新,特别是Fedora 12和Ubuntu 9.10,用户可能在用户界面中无法使用鼠标点击对话框按键,这就影响了 InfrastruXure 6.0 的使用。

  一个简单的替代方法就是使用InfrastruXure Central 6.0客户端程序时,用键盘来完成对话框操作。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。