浏览常见问题解答

Windows 2003 x64/ Windows XP x64系统上,用 SMX和 SMT设备时的静默安装

发布日期: 04 十月 2012

"

如果您使用USB 电缆与 SMXSMT设备通讯,则无法在 Windows 2003 x64/ Windows XP x64系统实现静默安装。 如果您使用串行电缆,则可以进行静默安装。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。