浏览常见问题解答

用PowerChute Business Edition 8.5 服务器和控制台,PowerChute Business Edition 8..0.1 代理 不能计划定时关机

发布日期: 04 十月 2012

"

如果用PCBE 8.5 服务器和控制台配置Agent 代理8.0.1版本的定时关机,则代理不能执行计划关机。如果用PCBE 8.0.1 服务器和控制台配置Agent 代理8.0.1版本的定时关机,则计划定时关机可以正常执行。

1.  ""Failed to apply one or more values .Categories that contain failures are designated with a red icon in the category list.tems that failed are highlighted in red in the identified category pages"" 错误信息会显示。

2. 与Agent的网络通讯会丢失,系统状态会变为“未知”。For Scheduled Shutdown using PowerChute

我们建议用PowerChute Business Edition 8.0.1版本的服务器和控制台来配置8.0/8.0.1代理的定时关机。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。