浏览常见问题解答

APC Switched PDU命令控制脚本

发布日期: 30 十一月 2012


  APC AP79XX系列的Switched PDU,可以通过命令行脚本来轻松的实现输出控制。

  为了访问该命令行接口,您必须通过超级终端(本地串口访问),Telnet或者SSH访问该PDU。当出现用户名/密码登陆提示符的时候,输入如下信息:

  User Name : <您使用的用户名>
Password : <您使用的密码> -c

  您将会得到如下的PDU命令行信息:

American Power Conversion
Rack PDU AP7900 v3.7.0
AOS v3.7.0
Outlets: 8
(c) 2008 All Rights Reserved
Unit ID: Rack PDU

1: ON    : Outlet 1
2: ON    : Outlet 2
3: ON    : Outlet 3
4: ON    : Outlet 4
5: ON    : Outlet 5
6: ON    : Outlet 6
7: ON    : Outlet 7
8: ON    : Outlet 8

APC>

  请参考本文章附件中的文档,它介绍了Switched PDU可使用的命令控制脚本。如果您有任何疑问,请联系APC技术支持。

  请注意:这些特性在APC Metered PDU上并不具备,因为他们没有独立控制输出的功能。



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。