浏览常见问题解答

在网络管理卡启动SSL配置后可能会导致PowerChute Network Shutdown安装错误

发布日期: 04 十月 2012

"

        当安装 PowerChute Network Shutdown 2.2.3 或2.2.4连接到AP9630 或 AP9631卡时,可能会显示如下错误信息“Could not communicate with the Network Management Card” (不能与网络管理卡通信)。这可能是由于网络管理卡启动了SSL 443端口作为管理端口,而禁止了默认的80端口。这个报错可以被忽略。软件安装完成后PCNS可以与网络管理卡建立通信。

        注意:用户需要通过浏览器手动启动网络管理卡的用户管理界面。

        https:<网络管理卡IP地址>:443.

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。