浏览常见问题解答

Netbotz V3产品共享传感器盒功能简介

发布日期: 04 十月 2012

"

        共享传感器盒功能可以使单台Netbotz主机通过网络监控到分布在远程的设备。通过共享传感器盒,主机可以连接并直接从远程设备上面获取到传感器数据以及摄像头图像信息。共享传感器盒功能支持如下远程设备:

• NetBotz 550
• NetBotz 450
• NetBotz 455
• NetBotz 355
• Rack Access PX-HID
• Pelco MiniSpectra IP3701 camera
• Pelco MiniSpectra IP110 camera
• Pelco SpectraIV-IP-A745413 camera

        注意:远程设备也可以是上一代NetBotz基站:NetBotz 500,NetBotz 420, and NetBotz 320。

        主机传感器共享能力如下:

NetBotz 550 :可以管理最多16个共享传感器盒。所有的共享传感器盒可以是物理连接或者是集成在8个Netbotz基站上。最多支持4个摄像头的共享。

NetBotz 455 :可以管理最多4个共享传感器盒。最多支持两个摄像头的共享。

NetBotz 450 :可以管理一个Rack Access PX-HID。

NetBotz 355 :不支持共享传感器盒功能。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。