浏览常见问题解答

频率跟踪速率的含义

发布日期: 04 十月 2012

"

频率跟踪速率是指当市电频率变化时,逆变器工作频率跟踪市电频率变化的响应能力,以Hz/s表示。UPS逆变器工作频率对输入电压频率跟踪是有差调节环节,两者不仅存在着数值上的差别,还存在着跟踪调节动态过程时间的差别。频率跟踪速率过大(例如4Hz/s)时,逆变器对市电频率的变化过于敏感,当市电电压波形高次谐波成分过大,或波形畸变严重时,逆变器都可能误认为是市电频率变化而盲目跟踪,从而造成逆变器工作频率不稳定或者抖动;反之,如果频率跟踪速率太小,则在市电频率变化的过程中,逆变器工作频率在大部分时间内处于与市电频率同步超差状态,此时一旦输出过载、逆变器发生故障或机器内温度过高时,都会影响逆变器旁路动作的可靠性。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。