浏览常见问题解答

在RedHat Linux 5.3/5.4 系统下使用Firefox浏览器登陆PCBE Web界面时,输入帐号密码后报错的问题。

发布日期: 04 十月 2012

"

为了解决这个问题:

针对32位红帽企业版Linux

1. 安装系统jre。

2. 切换路径到usr/lib/mozilla/plugins

3. 使用如下命令创建字符链接: ln -s /usr/java/jre<version>/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so

针对64位红帽企业版Linux

1. 安装64位系统jre。

2. 切换路径到/usr/lib64/mozilla/plugins

3. 使用如下命令创建字符链接: ln -s /usr/java/jre<version>/lib/amd64/libnpjp2.so

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。