浏览常见问题解答

Netbotz V3的传感器最长能延长到什么长度?

发布日期: 04 十月 2012

"

Netbotz v3的传感器到主机或传感器盒(NBPD0150)的最长距离可以为100英尺(即30.5m)。 ALINK 口上所有设备的总长度不可超过1000m。

所以, Netbotz v3传感器长度限制为:

• AP9335T 或AP9335TH, 最长可以用5类线延长至 15米。

• 其他支持的传感器如干结点线,门禁,漏水,最长可以用5类线延长至30.5米。注意漏水检测绳NBES0308只能用NBES0309(20英尺)来延长。

• A-Link 上连接的所有设备包括(AP9520) 和NBPD0150,总长度不能超过1000米。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。