浏览常见问题解答

不同类型UPS对电网的污染

发布日期: 04 十月 2012

"

不同类型UPS对电网的污染程度是不同的,而且功率越大,污染越严重,

对于后备式和在线互动式UPS的输入功率因数和输入电流谐波成分都取决于负载,它们本身并不附加功率因数失真,计算机负载也是非线性的,所以与油机的配比是2~4:1,这两种形式的UPS的输出容量都不大,后备式在2KVA以下,在线互动式在5KVA以下,对电网的污染并不显得十分严重.而一般大功率传统双变换UPS则不然,由于它把多台负载设备的总功率集中起来整流滤波,所以它对电网的污染要比总容量相同的多台分散的非线性负载设备对电网的污染要严重得多.

在与柴油发电机匹配一栏中,一般的传统双变换UPS的匹配比是2~4:1,在输入端口12脉冲整流和相应的滤波环节后,并不能有效地改善这一比例,因为12脉冲整流和相应的滤波环节是无源的,它是针对特定频率设计的,特别是在负载很轻时,常常衍生出一个容性超前的低级的输入功率因数,当接入柴油发电机时,很可能形成振荡,使油机与UPS的匹配失效,油机不能启动.

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。