浏览常见问题解答

Netbotz V3主机上新添加的摄像头不能显示时间戳问题。

发布日期: 04 十月 2012

"

        当Netbotz V3主机在运行过程中添加摄像头,管理界面中关于摄像头的时间戳不会自动显示。时间戳只有在设备重新启动后或者在设备启动前就将摄像头添加好才能自动显示。此问题针对于第三代摄像头盒NBPD0160以及第二代摄像头盒NBPD0121均存在。

        此问题将在3.3版本的Netbotz固件中被修复。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。