浏览常见问题解答

使用CD在Windows 7 32位系统下安装PowerChute Business Edition遇到的问题

发布日期: 04 十月 2012

"

        当使用CD光盘在Windows 7 32位系统下安装PCBE(8.5或者其他版本)的不同组件时--Agent(代理), Server(服务器), Console(控制台)。""Windows Explorer has stopped working""信息将在每个部分安装完成后显示。无论PCBE组件被安装几次这个错误信息都将会显示出来。并且有时候此错误信息会伴随在另外一条错误信息(""This program might not have installed correctly."" )的后面。

        注意这些信息都是警告信息而已:即使有这些报错的信息,所有PCBE组件的安装和使用都是正常的,也就是说您可以关闭这些错误对话框并正常的使用PCBE软件。

        使用CD在Windows 7 64位系统下安装PowerChute Business Edition将不会有这些问题。此外如果使用从APC官方网站下载的PCBE安装程序,或者是将安装程序从光盘拷贝到硬盘后执行,都不会出现报错信息。

        如果您希望将CD拷贝到硬盘:拷贝CD上的""windows""文件夹到硬盘的某个临时目录下,然后进入硬盘上""windows""文件夹,执行setup.exe文件就可以开始安装。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。