浏览常见问题解答

PDPM138H-5U的输入接线方法

发布日期: 30 十一月 2012


PDPM138H-5U是PX2系列UPS的一款模块化机架式安装电源分配单元。可安装6个电源分配模块。


它的输入方式采用硬线输入方式,接线端子在后部:

1)拆开后背板7个螺丝,移开背板。为方便安装,也可将顶板和底板拆掉。

2)在相应位置连接保护地PE,零线N和相线L1,L2,L3。

3)重新安装后背板(顶板和底板,如果之前也被拆掉)。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。