浏览常见问题解答

如果将Netbotz的Guest帐户设置成Administrator权限,InfraStruXure Central 以任意帐号密码都可以访问到Netbotz基站

发布日期: 04 十月 2012

"

        Netbotz基站具有""Guest""帐户,它并不要求设置密码。此帐户默认情况下是被禁用或者是权限为空的。如果guest帐户被设置成具有其他的权限,那么您将不需要在输入信任状即可进入Web或者Advanced View管理界面。

        在Advanced View中观察guest帐户,如果将admin权限赋予它之后,您会看到""Guest Account = *"" ,此时,使用任何的信任状都登陆Netbotz基站,并具有完全访问控制权限。这规律同样适用于从ISX Central登陆基站。

        为了使从ISX Central登陆到Netbotz基站需要输入正确的信任状,简单的方法就是将""Guest""帐户设置为缺省的空权限。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。