浏览常见问题解答

Symmetra LX系列UPS可选用的背板PDU

发布日期: 05 十二月 2012

Symmetra LX系列UPS分为塔式和机架式两款机型。机架式机器标配背板PDU,塔式机默认输出方式为硬线电缆输出,不带背板PDU。

如塔式机客户希望选用背板PDU,可用型号有两种:

一 SYPD4  (包含8个IEC 320 C13  10A插座,2个IEC 320 C19  16A插座)

 

二 SYPD8 (包含4个 IEC 320 C19  16A插座)

 

注:8K机架最多可装两个背板PDU,16K机架最多可装四个。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。