浏览常见问题解答

APC针对AS/400的关机解决方案

发布日期: 04 十月 2012

"

使用APC UPS 时针对AS/400 的关机解决方案简介

解决方案:
        当前,APC提供针对AS/400的数据通讯线(产品号为940-0006)与AS/400内置的UPS管理程序(AS/400 native UPS application)共同使用。APC通讯线940-0006 包含有一条9针到15针线(940-0006A,适用于老型号的AS/400 9402及9404系列)及一条9针到9针线(940-0031A,适用于老型号的AS/400 9406系列及新型号的9402和9406系列,但请注意:不支持9406-5XX系列,I5系列服务器,如9406-520,9406-550,9406-570,9406-595)。 如果是AS/400 I5系列服务器请选择AP98274线缆。

安装及设置:
1.安装:
        用通讯线连接UPS和AS/400,其中标有UPS的一端连接到UPS串口,另一端连接到AS/400计算机的UPS端口。当通讯线连接完成后,AS/400会弹出一条消息指示UPS已连接到AS/400。
2.参数设置:
        在AS/400的UPS管理程序(AS/400 native UPS application) 中有两个参数需设置。
        >将QUPSDLYTIM参数设置为一数字。此参数是UPS用电池供电时开始保存数据及关闭操作系统之前的延迟时间。为更准确地确定此参数,你需要使用PWRDWNSYS*IMMED确定你的系统关闭所需要的时间。如果PWRDWNSYS*IMMED难以确定,你可以使用以下公式估算系统关闭所需的大致时间
        # seconds=(2.816*(Main Storage in Megabytes))+30
        >同时你亦可以将QUPSDLYTIM设为*NOMAX,这将导致UPS运行到低电池状态后才开始关闭系统。我们不推荐使用这种方案,因为这样可能导致因UPS电量不足或系统关闭需要较长时间时不能完成系统的正常关闭。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。