浏览常见问题解答

在Netbotz连接摄像头的USB接口上再接入串口设备时,可能导致连接的串口设备不稳定或者设备重新启动

发布日期: 04 十月 2012

"

        Netbotz主机连接串口设备时,是通过USB转换串口的适配器来实现的,而此转换器不能与摄像头120,摄像头160以及CCTV适配器共享同一个USB接口,这样可能导致该USB转换串口的设备连接变得不稳定(时通时断),或者是系统无预兆的重新启动。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。