浏览常见问题解答

Galaxy3500机型及说明

发布日期: 29 十一月 2012

Galaxy3500系列UPS及电池柜的型号说明如下:

举例说明:

G35T10KH1B2S----Galaxy3500系列10KVA,400V UPS.含1组原装电池,最多可配置2组原装电池。

G35T40K3I4B4S————Galaxy3500系列40KVA,输入400V,输出230V UPS.含4组原装电池,最多也可配4组原装电池,已配满。

 

 

机型列表:

 

3:3机型

 

G35T10KHS
G35T10KH1B2S
G35T10KH1B4S
G35T10KH2B2S
G35T10KH2B4S
G35T10KH3B4S
G35T10KH4B4S
G35T15KHS
G35T15KH2B2S
G35T15KH2B4S
G35T15KH3B4S
G35T15KH4B4S
G35T20KHS
G35T20KH2B2S
G35T20KH2B4S
G35T20KH3B4S
G35T20KH4B4S
G35T30KHS
G35T30KH3B4S
G35T30KH4B4S
G35T40KHS
G35T40KH4B4S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:1机型

 

G35T15K3I2B2S
G35T15K3I2B4S
G35T15K3I3B4S
G35T15K3I4B4S
G35T20K3I2B2S
G35T20K3I2B4S
G35T20K3I3B4S
G35T20K3I4B4S
G35T30K3I3B4S
G35T30K3I4B4S
G35T40K3I4B4S

 

 

 

 

 

 

 

 

电池柜

 

G35TBXR2B6
G35TBXR6B6
G35TXR2B6
G35TXR6B6

 

 

 

 

 

 



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。