浏览常见问题解答

SUSE Enterprise 10 多语言版不能正常显示PCBE 代理界面

发布日期: 04 十月 2012

"

在 SUSE Enterprise 10 操作系统 -用英文语言包安装 - 系统启动时则会用英文locale (以下以中文为例)。

如果用户登陆SUSE Desktop (非服务器) 10 - 选择中文做为缺省locale -  安装PCBE 代理。代理应用其服务启动时候系统设置的locale。 因为代理启动先于登陆, (即, 启动阶段),系统locale 是英文,所以,系统启动后,如果用户选择中文为locale, 则PCBE 代理实际上是被配置为英文并以英文显示代理浏览器界面。 这种状况下,如果浏览器的主语言是中文,那么代理界面将显示乱码。如果浏览器语言设置为英文,则代理界面显示英文。

对 PCBE 8.5,唯一的解决方案是:
i)     确保系统启动locale设置为中文。
ii)     在以后的登陆中,都用中文locale
iii)     浏览器主语言设置为中文。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。