浏览常见问题解答

PCNS在自身关闭后没有将UPS关闭的原因

发布日期: 04 十月 2012

"

问题:PCNS在自身关闭后没有将UPS关闭的原因?

解决方案:为了让PCNS可以发送关闭UPS的信号,PCNS必须已经接收到了连接到网络管理卡的服务器列表。网络管理卡会每隔大约100秒钟广播一次服务器列表信息,由于这100秒的时间间隔,PCNS有可能由于以下两种原因没有收到这个信息:

1.PCNS刚刚安装完毕。

2.在PCNS服务刚刚重启或者计算机刚刚重启后。

需要确保当PCNS关闭时可以关闭UPS,PCNS设置的关机事件的延时至少应该有120秒。

这个问题也适用于多UPS模式下的高级配置选项。在多UPS的配置下,可以在UPS转电池工作后将UPS触发关闭,同样设置延时应该至少达到120秒。

这样PCNS代理就可以安全的将自身关闭并关闭UPS。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。