浏览常见问题解答

如何通过液晶显示屏给PX2机器设定固定IP地址

发布日期: 04 十月 2012

"

在菜单中设置的步骤如下:

一)在Admin菜单-->Network Setup-->Mode:Fixed IP Addr-->Fixed IP Addr-->分别设定IP,子网掩码和网关

  IP:***.***.***.***

  SM:***.***.***.***

  GM:***.***.***.***

  -->选择Use Fixed Address,回车

二)机器显示:

  Reboot needed for this change.OK?

        No, Revert

        Yes, Restart Now

        选择Yes.

三)机器将显示:

  Network interface

       rebooting

      [config change] Pls wait...

       等界面恢复正常,设定完成.

 

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。