浏览常见问题解答

IfraStruXure Central和Netbotz主机针对配置SNMP协议V3版本的用户名密码长度要求

发布日期: 04 十月 2012

"

SNMP协议V3版本只某些特定环境下工作:

md5/des 用户名/密码必须满足8-15 位字符
md5/aes 用户名/密码必须满足8-15 位字符
sh1/aes 用户名/密码必须满足16位以上字符
sh1/des sh1/aes 用户名/密码必须满足16位以上字符

针对MD5认证方式,用户名和密码必须在8-15位字符之间才可以工作。

针对SH1认证方式,用户名和密码必须大于16位字符才可以工作。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。